Reichmann & Sohn

Settore: Macchine utensili e sistemi di produzione 

Controllo proporzionale per una perfetta rettifica.
Da una rettificatrice compatta e flessibile ad a un centro di assistenza completamente automatico, l’Open Frame Controller garantisce flessibilità, facilità di controllo e precisione in spazi contenuti.

Gallery

L’Open Frame Controller si è dimostrato una soluzione con rapporto prezzo-prestazioni ottimale rispetto a qualsiasi soluzione con attuatori elettromeccanici.

Andreas Müller
Responsabile della tecnologia per l’automazione presso Reichmann & Sohn

Scopri di più
De Lama De Lama
De Lama

Settore: Produzione di macchinari e attrezzature per l'industria farmaceutica

Macchine per sterilizzazione, lavaggio e processo customizzate e compatte, tramite la riduzione delle dimensioni dei componenti. 

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Tewes-Bis

Settore: Produzione di macchinari e attrezzature per l'industria casearia

Linea di produzione di formaggio eccellente in termini di qualità, prestazioni e affidabilità grazie all'implementazione di una soluzione elettromeccanica in grado di controllare la velocità di taglio, la corsa e la forza e rispettando, allo stesso tempo i severi requisiti di igiene e di resistenza alla corrosione. 

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Reichmann & Sohn

Settore: Macchine utensili e sistemi di produzione 

Controllo proporzionale per una perfetta rettifica.
Da una rettificatrice compatta e flessibile ad a un centro di assistenza completamente automatico, l’Open Frame Controller garantisce flessibilità, facilità di controllo e precisione in spazi contenuti.

Bonetto Automation
Bonetto Automation

Settore: Assemblaggio, Robotica e Packaging per il settore industriale e medicale

L’ambizioso piano di crescita in campo medicale messo in atto da Bonetto si concretizza nello sviluppo di una piattaforma di macchine altamente standardizzate e configurate a seconda delle necessità del cliente finale. Ne è un esempio interessante il recente sistema automatizzato per la produzione di provette preriempite, realizzato con il supporto di Camozzi.

Rolfo SpA
Rolfo SpA

Settore: Transportation
Tipologia di veicoli: Truck & Trailer

Fra i diversi beni di consumo, l’automobile ha sempre costituito uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale: alla produzione di un’autovettura concorrono infatti competenze e tecnologie evolute in ambito meccanico e manifatturiero, termico, idraulico e pneumatico, elettrico ed elettronico, come anche nella scienza dei materiali, nel design, ecc.

Schraubautomat mit Serie 5E Linearachse
Stein-Automationstechnik

Settore: Macchine per la lavorazione del legno

Nell’avvitatore automatico di Stein-Automationstechnik, l’attuatore elettrico di Camozzi Automation garantisce un’avvitatura rapida e precisa, in particolare per quanto riguarda le viti lunghe.

Tecno Meccanica
Tecno Meccanica

Settore: Industria alimentare

La nuova massaggiatrice per prosciutti di Tecno Meccanica mette a sistema componenti avanzati di Camozzi Automation a vantaggio della qualità del prodotto.

Horsch Leeb
Horsch Leeb

Settore: Transportation
Tipologia di veicoli: Off-Highway

In un progetto congiunto con il costruttore di macchine agricole Horsch Leeb, Camozzi Automation ha sviluppato raccordi pneumatici resistenti agli agenti chimici per l’impianto frenante di un'irroratrice.

SCM Group
SCM Group

Settore: Woodworking Machinery

Il rapporto professionale tra SCM Group e Camozzi Automation è una sinergia consolidata e fruttuosa che dura da oltre vent'anni.

C&C Flexo
C&C Flexo

Settore: Printing & Paper

Grazie a una soluzione innovativa per la gestione della pressione all’interno dei cilindri pneumatici, C&C Flexo realizza macchine per la stampa flessografica performanti, capaci di assicurare un costante livello qualitativo del prodotto finito.

Fromm Packaging Automation
Fromm Packaging Automation

Settore: Packaging 

La nostra ricerca continua delle migliori performance parte dal coinvolgimento di qualificati fornitori di componenti e sistemi, determinanti per l’ottimizzazione dei cicli produttivi.

Sagicofim
Sagicofim

Settore: Filtering Systems 

La servovalvola Camozzi LR garantisce il perfetto funzionamento di un nuovo sistema automatico di test, realizzato da Sagicofim, per effettuare collaudi su contenitori di sicurezza per elementi filtranti.